请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ75614-Q1 你(们)好
如果使用外部 MCU + BQ75614-Q1、它可以实现多高的库仑计数器精度?
假设
我们正在对电流感应进行连续转换 、转换时间设置为1ms
假设我们可以从 BQ75614捕获每个中断、并且可以精确地对当前数据进行时间积分。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
如果使用外部 MCU + BQ75614-Q1、它可以实现多高的库仑计数器精度?
假设
我们正在对电流感应进行连续转换 、转换时间设置为1ms
假设我们可以从 BQ75614捕获每个中断、并且可以精确地对当前数据进行时间积分。