This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在使用 TPS25750 Application Customization Tool 为电路板生成二进制映像时、是否必须通过串行端口连接电路板?

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165872/tps25750-must-i-connect-my-board-through-serial-port-when-generating-binary-image-for-my-board-with-tps25750-application-customization-tool

器件型号:TPS25750

您好!

我设计了电路板、并希望生成 Aardvark 使用的 EEPROM 映像。 但是、在进入在线 TPS25750 Application Customization Tool 后、似乎一直等待来自串行端口的数据。

Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger、

    由于您使用的是 Aardvark、因此我建议您生成一个完整的闪存二进制文件、并使用 Aardvark Flash Center 将二进制配置上传到 EEPROM 中。  

    串行端口连接旨在与 TPS25750EVM 配合使用、后者使用 micro-USB 连接到 EVM 板上的 Tiva 微控制器。

    谢谢、此致、

    林德华