This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:PSpice 仿真-抖动引脚

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164939/lm5175-q1-pspice-simulation---dither-pin

器件型号:LM5175-Q1

您好!

我们尝试使用引脚5 (Dith)上的 A 电容器运行稳态仿真、并出现错误、表示该引脚在节点上的连接少于2个、另一个错误表示该节点悬空。 我已经仔细检查了原理图连接、它们确实连接到了引脚5和电容器。

如果您对如何解决此问题有任何反馈或详细说明原因、我们将不胜感激。  

谢谢、

Alex Reid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 如果您尝试在 Dith 引脚接地以禁用抖动的情况下运行此仿真、是否仍然显示错误消息?  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    当该引脚接地时、误差消失。  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈、我们现在将更详细地研究此问题、我们将尽快回来。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是否可以存档并共享出现错误的项目?

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    该电路与产品页面上的文件相同。 我只在 DITHER 引脚上添加了一个电容器。
    e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我怀疑 、如果您用电阻器(或添加并联的电阻器)替换 C53、误差将消失。

    谢谢、
    JC