This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:如何测试器件的实际额定值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166101/ucc27211-how-to-test-the-actual-rating-of-the-device

器件型号:UCC27211

大家好、  

在数据表中、每个引脚上都有最大额定值或推荐额定值。 那么、如果我们要测试该器件的额定值、如何对其进行测试、尤其是负电压规格、某些规格有时间限制?  

例如、有-2V/100ns、如何对其进行测试? 在该引脚上添加-2V 电压? 是否需要添加 Vdd 才能使部件正常工作? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid="190858" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166101/ucc27211-how-to-test-the-actual-rating-of-the-device "]例如,有-2V/100ns,如何测试它?[/quot]

    该值意味着该器件能够承受持续时间小于100纳秒的-2伏脉冲。 该额定值允许器件承受开关引起的瞬变。 例如、您可以通过施加来自设置为 PWM 模式的函数发生器的-2伏信号来测试引脚。

    [报价 userid="190858" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166101/ucc27211-how-to-test-the-actual-rating-of-the-device "]是否需要添加 Vdd 才能使部件正常工作?

    否、测试工作时无需施加 VDD。 有关要运行的部件、请参阅建议运行条件表。 VDD 需要在8至17伏之间、以便该部件驱动晶体管。

    此致、
    Edthan Galloway