This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:CSD18513Q5A

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, CSD18513Q5A, CSD18563Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165687/lm3150-csd18513q5a

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: CSD18513Q5ACSD18563Q5A

我们目前使用 LM3150将24V 转换为5V、并将次级侧转换为24V 至12V。我们使用 CSD18563Q5A 作为 MOSFET 1和2。 显然、该 MOSFET 缺货。 我们之前订购的是 CSD18513Q5A、但该器件无法正常工作。 您能告诉我为什么 CSD18513不能与 LM3150配合使用、尽管它具有 LM3150数据表中所述的所有要求。

MOSFET M1达到油炸状态时、切圈被打开。 我已将 RILM 调整为新的 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franziska  

    • 由于 CSD18513的栅极电荷更大、因此由于开关损耗、MOSFET 温度可能过高。 请在检查温度时逐渐增加负载。  
    • CSD18513的 BVds 为40V。 请检查 SW 引脚上是否有任何高频开关振铃。  
    • 请检查 BST-SW 电压是否足以在启动期间完全增强 M1 MOSFET、尤其是在最低输入电压下。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    LM3150在可能的最低负载上运行、电流约为50mA。

    I DIDn`t 在 SW 引脚上超过25V 的任何峰值。

    我将输入电压逐渐增加到大约12V。电源显示的电流为500mA、MOSFET 变得很热。

    我还怀疑栅极电荷会高于 LM3150、尽管数据表中有写操作。 在这里、Qgtoal 必须低于130nC。 这里是最坏情况下的118nC。 仍处于高电平、但低于130nC 的阈值。

    我的问题是、用于 LM3150的所有其他推荐的 MOSFET 都缺货或有扩散空间。

    -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Franziska

    如果您在50mA 负载下看到500mA 的输入电流、则过热增加可能是由击穿引起的。 特别是、请检查 dV/dT 导通的可能性、因为在更改 MOSFET 后问题开始出现。

    -李家祥