This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:LDO 动态电压设置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165994/bq21061-ldo-dynamically-voltage-setting

器件型号:BQ21061

您好!

我想在我们的应用中使用 BQ21061为锂离子电池充电、我打算在该电池中将我们的微(主机)连接到 LDO 输出。 首次上电时、BQ21061的 LDO 输出为1.8V、足以唤醒我们的微控制器、但之后、我需要将 LDO 电压更改为大约3V、以便为其他一些电子组件供电。 从数据表中、我不知道我们的微控制器是否可以通过 I2C 访问 BQ21061寄存器、将 LDO 输出电压设置为3V 而不在时间上关闭它 (很明显、如果 LDO 输出从1.8V 变为3V 只是在临时关闭 LDO 时发生变化、我们的微控制器将关闭、因此这是不可能的!)

谢谢

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    为了阐明数据表、 可通过 I2C 更改 LDO 电压、而无需禁用 LDO 输出。 这应该是适合您的应用的适当解决方案。 下面是 LDO 从1.8V 到3V 的 I2C 驱动电压变化的波形演示。  

    此致、

    Juan Ospina