This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 半桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器建议查询。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165699/half-bridge-n-channel-power-mosfet-driver-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:LM5109BLM5106

大家好、TI 专家

客户正在寻找半桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器。

规格如下所示。

使用:电机正向/反向转换
2.电流:1A
电压:电机驱动电压24V

请推荐符合上述规格的商品。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    我认为 LM5109B 可能适合此应用。 它提供1安的驱动拉电流和灌电流。 它可以切换高达100V 的总线电压。这使得它能够承受开关操作引起的任何高压瞬变。 但它没有内部自举二极管。

    客户是否更喜欢内部和外部自举二极管?

    LM5106具有类似的规格、但附带集成的自举二极管和可编程死区时间。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edthan

    感谢您的回复。
    据说客户的咨询不正确。

    它被称为全桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器、而不是半桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器。

    请再次使用全桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器进行检查。

    全桥 N 通道功率 MOSFET 驱动器。

    规格如下所示。

    使用:电机正向/反向转换

    (线圈负载用于连接到电机侧的阀、以控制阀的相位从24V 变为 GND 的可变变化。)

    2.电流:1A

    电压:电机驱动电压24V

    请推荐符合上述规格的商品。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    我的专长是半桥 MOSFET 驱动器。

    我认为这个论坛将有您的答案: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum

    此致、
    Edthan Galloway