This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:三相运行

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165861/lm25143-q1-3-phase-operation

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25143

大家好、  

是否可以用三相操作 LM25143并分离其中一个次级 IC 的输出?

  1. 我们希望独立控制具有两个具有相同电压电平的输出、这是可行的吗?
  2. 我的理解是、如果可以、那么 ENABLE 引脚将按上述方式连接、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:  

    第二个 IC 配置为"次级"后、其误差放大器将被禁用、COMP 由"初级" IC 驱动。

    也许您可以使其在两个阶段中工作、并将 LM (2) 5148或 LM (2) 5141用作单路输出。

    此致、

    Tim