This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:四相应用的温度与电流降额

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165867/tpsm8d6c24-temperature-versus-current-derating-for-4-phase-applicaton

器件型号:TPSM8D6C24

您好!

您能否提供有关 TPSM8D6C24四相应用的温度与电流降额的图表或一些数据?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您是否正在寻找特定的应用和环境条件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的帮助。

    以下是我客户的用例:

    • Vin = 12V
    • Vout = 0.85或1V
    • Iout =典型值80A,最大值90A
    • 无窗口

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    谢谢、让我看看我们有哪些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH Shin、

    遗憾的是、我没有完整曲线、但对于12V 输入/1V 输出、四相90A、预期的环境到裸片温度上升为88度。  这基于每个支持45A 电流的两相器件的7W 功率耗散。  在80A 负载电流下、计算出的温升为60C。

    TPSM8D6C24的额定工作结温范围为-40°C 至+125°C、最大结温范围为-40°C 至+150°C、但 TI 不建议在105C 的环境空气温度范围内运行 TPSM8D6C24。