This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:是否有任何器件可支持25kHz 的最小开关频率?

Guru**** 2508275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165890/ucc28251-is-there-any-device-can-support-25khz-minimum-switching-frequency

器件型号:UCC28251

大家好、

客户需要支持25kHz 开关频率的全桥或半桥控制器、您有什么建议吗?

Thx~

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    UCC28251可支持25kHz 开关频率(请注意50kHz 振荡器频率)。  如果我们仔细检查 UCC28251数据表第8.3.4节:

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同一节中、8.3.4

    Eric