This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:输入-输出短路

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54116-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165950/tps54116-q1-input-output-short

器件型号:TPS54116-Q1

尊敬的支持:

我们观察 到、当为 TPS54116-Q1 IC 提供的电压超过7V 的绝对最大值时。 输入端正对输出 SW 引脚短路、这会损坏输出电源连接电路。 我们希望通过这样的方式提供保护、即任何过压都只应损坏 IC、而不应使输入电压对输出短路。 让我们知道解决方案。

此致、

Erfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erfan、

    一种简单的保护解决方案是在输入侧使用一个比较器和一个串联开关。 当电压高于设定的阈值时、保护电路将 VIN 与电源断开。 有一个用于保护的集成电路。 请咨询 PSIL 组。

    此致