This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:需要电源模块解决方案来替代 MPM3695-100

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164349/tpsm831d31-need-power-module-solution-to-replace-mpm3695-100

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

大家好、

我的客户在其项目中并联使用了3个 MPM3695-100电源模块。

目前、他们希望搜索第二个来源来替代 MPS 解决方案。

我搜索我们的产品系列、发现 TPSM831D31类似、但似乎不合适。

客户的规格是

VIN=12V;VOUT=0.75V/270A、具有 PMBus 接口。

MPM3695-100是100A 额定值、所以客户使用3个并联的 MPM3695来支持这个额定功率。

因此、请告知 TI 是否有类似的竞争解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    TI 器件是否只需为该电源轨供电、或者是否需要与 MPM 器件引脚相同?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    客户没有询问 P2P 解决方案。 因此、我们只提供类似的功能解决方案应该是尽可能进行设计的机会?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

     TPSM831D31可以通过并联其中的两个来处理270A、只要有一定数量的 DCLL 来确保电流共享即可。

    只要有 DCLL、就可以安全地并联120A 轨和40A 轨以提供单个160A 轨。 然后、您可以将这两个电源轨与第二个 TPSM831D31的两个电源轨并联、以获得一个320A 电源轨。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    您能不能建议什么是 DCLL? 以及如何实现它的详细信息。

    根据您提供的材料、我可以与客户分享。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    DCLL 表示"直流负载线"。 它使 VR 基于输出电流降低输出电压、模拟输出电阻、但不会产生实际输出电阻的效率下降。 虽然它有多种用途、但在这种情况下、使用将确保电流共享。 通过 USB 转 GPIO 适配器将 TPSM831D31连接到计算机、可在 Fusion GUI 中进行设置。 也可以通过 PMBus 命令进行设置。

    DCLL 也称为压降。

    您需要缩放 DCLL、使40A 电压轨的 DCLL 是120A 电压轨的3倍。 例如:

    TPSM831D31 #1:电源轨1 (120A):0.5mΩ μ A

    TPSM831D31 #1:电源轨2 (40A):1.5mΩ Ω

    TPSM831D31 #2:电源轨1 (120A):0.5mΩ Ω

    TPSM831D31 #2:电源轨2 (40A):1.5mΩ Ω

    这将强制进行适当的电流共享、以便270A 输出时没有电压轨过载。 组合 DCLL 是所有电源轨 DCLL 并联的、在本例中输出为187uΩ Ω。 这会导致最大负载下的总输出电压下降50mV。

    您可以增加 DCLL 以提高电流共享的精度、但代价是最大负载下的压降更高;或者降低 DCLL 以降低 电流共享的精度为代价来降低输出压降。 我建议从这些值开始、然后在您有实际可用的电路板时对其进行调整。

    谢谢、

    特拉维斯