This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:启用/禁用可延长电池寿命

Guru**** 2537630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164024/tps61040-enable-disable-to-extend-battery-life

器件型号:TPS61040

我正在尝试决定是否定期禁用 TPS61040以延长电池寿命。 无论何时不需要切换器上的负载、都将断开连接、因此我尝试进行的比较是切换器使用更多的能量(1)保持启用状态50ms 还是(2)禁用45ms 并启用5ms。 静态电流为28uA、因此28uA * 50ms = 1.4mA*ms。 我在启动时捕获了与开关输入串联的3.3欧姆电阻器上的电压波形:

在2ms 的时间内、平均电压大约为200mV、这相当于200mV/3.3欧姆的电流、或60.6mA。 因此启动能量为60.6mA * 2ms 或121.2mA*ms。 这比仅让开关运行所需的能量要多得多。 我意识到与开关输入串联的电阻器会在一定程度上改变行为、但这种结果是否与您的预期相符? 在我看来、唯一值得禁用开关的方法是禁用周期更长、例如5s 而不是50ms。 我没有使用电池进行很多设计、所以我只是想了解一些关于我是否正确考虑这一点的一般反馈。 谢谢、-Pat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    我认为将电流探头与输入串联而不是连接大电阻会更好。

    此外、我认为启用时间和禁用时间可能会考虑您的负载条件、因为当器件禁用时、您的负载仅由输出电容器供电、VOUT 将下降。 然后、您需要在 VOUT 降至负载请求的最低电压之前启用您的系统。 因此、如果您的负载始终处于工作状态、暂时禁用不会节省更多能量、因为该器件需要在再次启用时为输出电容器充电。

    如果您的负载工作一段时间后停止、您可以禁用器件、以便在负载不工作时节省更多能量。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议 Nathan。 遗憾的是、我没有电流探针、但我希望3.3欧姆串联电阻器能够提供合理的测量、而不会对测量产生太大的影响。 我可以尝试使用较低值的电流感应电阻器进行一些测量。 对于负载、它仅在启用开关时才会连接、因此我不必担心输出电容器重复充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:  

    您是否意味着您的负载在电源持续时间内没有任何要求? 我的意思是、负载通常需要工作一段时间、然后停止、因此电源也需要满足这一要求。  我不确定您的负载的工作模式或要求。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan -我所说的是、当开关未启用时、负载将不会连接、因此输出电容器上不会出现压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    如果是这样、则可以使用更长的周期、这意味着启动次数更少。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    如果是这样、更长的周期意味着启动次数更少、则应该是可以的。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan。 我的设计实际上要求我每50ms 执行一次测量(测量电路是开关上的负载、大约100uA)。 测量大约需要5ms。 因此、我同意只有更长的时间(如5s)才能使启用和禁用开关成为一个好主意。 您是否有测量此器件或类似器件启动电流的经验? 我只是想知道我看到的是不是应该预期的结果。 再说一次、它在2ms 内大约为60mA。 我已附上开关电路的原理图。 提醒一下、我在没有负载连接到开关的情况下测量启动电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    我认为这应该是正常行为。 您还可以参考数据表中的图8-4 (启动行为)。

     该图中的 IL 是电感器电流。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nathan 的帮助。 我可能会尝试使用较低的串联电阻或电流探头测量电流、如果我这样做、我会报告。