This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TUSB1064

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165947/tusb564-tusb1064

器件型号:TUSB564
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

尊敬的先生或女士:

 

我考虑设计一种在监视器上用于 USB-C 转 DisplayPort1.4的解决方案。 我在您的主页上找到了两种适用于该解决方案的产品:TUSB564和 TUSB1064。  我在下面列出了我们的新产品所需的应用。   

 

1.输入信号(来自 USB-C 连接器)

  1) 2通道 USB-C、适用于 DisplayPort1.4 (高达4Kx2K/60Hz)

  2) 4通道 USB-C、适用于 DisplayPort1.4 (高达4Kx2K/60Hz)

输出: DP1.4的4个通道(连接到 DisplayPort 接收器芯片)

 

我的问题是、

 1) 1)当4通道输入模式下、 使用 TUSB564或 TUSB1064支持4Kx2K/60Hz 的 DP1.4输出?  

 2) 2)当2条线路输入模式时、是否支持 TUSB564或 TUSB1064的4Kx2K/60Hz DP1.4输出?

 3) 3)始终4通道 DP1.4输出、即使是2通道 DP 输入模式?    

 

期待尽快收到答案。

提前感谢您、

Bonghyun Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Bonghyun  

    TUSB564或 TUSB1064与分辨率无关。  

    TUSB564或 TUSB1064只能配置为 四个启用的 DisplayPort 信道或两个 DisplayPort 信道和一个 USB3.1模式、它不能支持具有4个 DP 信道输出的2 DP 信道输入。

    谢谢

    David