This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:设置延迟时间

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165958/ucc28951-setting-the-delay-time

器件型号:UCC28951

你好

我正在尝试根据此处所示的 Excel 工具设置延迟时间。 我使用的是固定延迟方法、如功能原理图中所示。

我只需要70ns 的延迟。 但如果打开使用这些值进行 SPICE 仿真、原理图如下所示

当我查看 OUT A 和 B 的波形时、我会看到600ns 的延迟、如下所示。 我想问一下我的原理图中是否有错误。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您查询 UCC28951。

    我还使用 TINA 模型进行了检查。 即使 Adel (VADEL)处的电压保持在1.8V 且 RDELAB 电阻设置为13k、延迟也仅接近260ns、并且不小于该延迟。 我不确定仿真模型的内部架构、也不知道是否存在任何限制。 我将通过应用手册/Excel 表格公式来选择这些电阻器。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈里什

    感谢你的答复。

    那么、Excel 工作表中的这些值将为我提供70ns 的固定延迟、但问题就在于仿真模型、对吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    是的、它应该与仿真模型一起使用。 Excel 工作表值应该可以。

    谢谢你

    此致、

    Harish