This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:推荐使用 IC

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165651/tps61169-ic-recommend

器件型号:TPS61169

大家好、

您能帮 您推荐几款 适用于 LED 的 IC 吗? 谢谢。

要求如下:

1.5V/1A 和18V/1A

2. 尽可能简单,与下图类似。

3. 尽量降低价格。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    "1.5V/1A 和18V/1A"是什么意思? 是输入电压吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在实际应用中、5V 输入或18V 输入、且 Iout 不超过1A。 首选5V 输入、因为它更便宜。 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    您能否提供更具体的 LED 电流要求? 我认为"不超过1A"过于笼统。

    串联多少个 LED?

    BR

    Patrick