This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:将两个 IC 用于 my BMS (I2C)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165770/bq76920-using-two-ic-for-my-bms-i2c

器件型号:BQ76920

您好!  

我必须设计 BMS 来监控我的电池。 我将使用3s3p 到5s3p 的电池组,我有几个问题:

我将使用其中的3个 IC,每个灯串一个,如何与这3个 IC 通信? 我应该使用3个独立的总线,还是可以使用相同的总线? 如果没有、我是否可以使用多路信号分离器来与优秀的多路信号分离器进行讨论?

提前感谢、

此致、

Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    我对您尝试做的事情并不是100%清楚。 通常、对于5s3p 电池组、大多数用户将使用一个电池监控器。 如果需要单独监控灯串、则需要多个监控器。 您将需要3个单独的总线、因为同一器件型号的 I2C 地址将相同。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、  

    我在名称上错了,我将在 Serie 中使用3个由5节电池组成的电池串,就像这样:(我猜是3p5s)

    |-[]-[]-[]-[]-[]-|

    |-[]-[]-[]-[]-[]-|

    |-[]-[]-[]-[]-[]-|

    无论如何、您都能完美地回答我的问题、非常感谢您的敏捷度!

    此致!