This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:VIN<1.6V 的关断电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164966/tps61021a-shutdown-current-for-vin-1-6v

器件型号:TPS61021A

TPS61021A 数据表提供了输入电压为1.8V 至3.6V 时的关断电流规格。  当 VIN 降至1.8V 以下时、关断电流如何变化。 需要特别注意的是输入电压为1.6V 和1.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉、我们没有 VIN < 1.8V 时的关断电流数据。 通常、它与 VIN=1.8V 没有很大的不同

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、您好、感谢您的评论。  我们是否会有一些特性数据来帮助了解客户工作点的关断电流。  如果您愿意、我们可以将其发送至内部论坛:

    • 由于测试条件 Vin 为1.8-3.6V、1.8V 时的关断电流是多少?
    • 查看数据表中的图9。 由于我们的输入电压低于2.4V、因此可以肯定地说、T = 67C 时的最大关断电流小于1uA 吗?  
    • 当输入电压= 1.5V 且温度介于室温和67C 之间时、可以说关断电流大约为0.5uA 和1uA 吗?
    • 根据 I_SHUTDOWN 测试条件、 导致3uA 最大限制的输入电压/温度是多少?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们已收到您的邮件、因此我认为我们可以通过邮件进行进一步沟通。 谢谢、

    此致

    Nathan