This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:隔直电容器

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165524/ucc28951-dc-blocking-capacitor

器件型号:UCC28951

在电压模式控制下运行 IC 时、您是否建议调整直流阻断电容器的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    直流阻断电容器通常约为1uF、这很可能是一个能够处理高交流电流交流电压的聚合物电容器。

    您需要确保电容器在初级开关频率下的阻抗(Z)较低。

    z = 1/2*3.14*C*频率

    以下链接将为您提供计算相移全桥转换器变压器中 RMS 电流的应用手册。  该变压器电流与流经阻断电容器的 RMS 电流相同。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike