This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:动态模式变化是什么意思?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165112/tps629203-what-does-dynamic-mode-change-mean

器件型号:TPS629203

尊敬的专家:如随附的表8-1所示、动态模式变化意味着什么? 如果我的系统在睡眠期间的电流为20uA、并且运行期间的电流为20mA、考虑到轻负载时的效率、MODE/S-CONF 引脚的27.4K 欧姆设置是最佳方法? 但此时、动态模式更改未激活、这意味着什么? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    动态模式变化只是意味着器件能够在运行时改变模式。  

    动态模式处于非活动状态时、一旦器件加电、它将保持相同的模式、直到器件断电并更改了 MODE/S-CONF 电阻器。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:如果动态模式在运行期间变为活动状态、主机控制器可以使用 GPIO 来更改模式(自动或强制 PWM)?  如果我在 MODE/S-CONF 引脚上设置27.4K 欧姆设置、TPS629203可以根据轻负载或重负载自动调整带 AEE 的自动 PFM 或 PWM 模式? 而 fsw (MHz)可以根据轻负载或重负载自动调整开关频率? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、如果您使用动态模式更改、则可以使用 GPIO 在 FPWM 和 APFM/PWM 模式之间进行更改。

    另请注意、在 APFM/PWM 模式下、它将根据电感器电流在 PWM 和 PFM 之间自动转换。 一旦电感器电流达到零、器件将无缝转换至 PFM。 此外、在 AEE 模式下、该器件将根据 Vin 和 Vout 调整开关频率、以确保保持高效率。  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph、感谢您的帮助。 此致。