This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:配置查询

Guru**** 2584105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165594/tps65982-configuration-enquiry

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65987

大家好、

TPS65982具有外部 SPI 闪存、可在其中引导和加载应用程序代码。

您能不能帮助我理解以下内容是否正确:

 TPS65982检测 Vbus、启动并加载应用程序代码(使用 TPS6598X 配置工具完成配置)

然后 、它可以自动协商功率(9V)并相应地进入 DP 交替模式、而无需主机处理器的干预

3. 从主机处理器中、无需在 PD 控制器上进行任何配置、只需读取基本状态信息。  

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    是只要外部 SPI 闪存包含从配置工具生成的二进制配置、那么 PD 就应该能够在无需主机处理器干预的情况下启动、加载应用代码并运行正常的 PD 活动。 但是、如果 PD 中出现电池电量耗尽标志、则只能通过从外部主机发送'DBFG'命令来删除此标志。  

    我还建议查看较新的 PD 部件、例如 TPS65987/8系列。 TPS65982是一款 NRND (不推荐在新设计中采用)器件、遵循 PD2.0规范、该规范不再经过 USB-IF 认证(目前采用 PD3.1规范)。 您可以在下面找到有关 PD 中连接的较新器件的更多信息、在"Active"旁边带有1的任何器件都是 NRND 器件。  

    谢谢、此致、

    林德华

    产品比较: e2e.ti.com/.../4111.FAQ-Product-Comparison.pdf