This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750在没有 EEPROM 的情况下工作? 配置设置可通过外部 MCU 加载?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133843/tps25750-tps25750-can-work-without-eeprom-configuration-setting-can-load-by-external-mcu

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: USB-PD-CHG-EVM-01

大家好、我知道 TPS25750在没有 EEPROM 的情况下可以工作吗? 我不喜欢添加额外的 EEPROM、我想使用外部 MCU 通过 I2C 加载设置、这是可行的吗?

您能否通过外部主机 MCU 教授如何加载配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过外部主机 MCU 加载配置、但需要确保 MCU 满足刷写 PD 配置所需的存储。  

    让我联系我的团队、看看我们是否有其他资源和文档可用于您的项目!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、

    无论如何、请告知我们在 MCU 中存储 TPS25750配置设置所需的 ROM 大小。 请提供这一执行的文件或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tbk:

    在我们的 EVM (TPS25750EVM 和 USB-PD-CHG-EVM-01)上、我们使用 CAT24C256WI-G、该器件通过 I2C_SDA 和 I2C_SCL 连接到 TPS25750、存储器大小为256KB (链接如下)。 我们建议使用至少32千字节的 EEPROM (如下数据表所示):

    我们提供了一些基于以下链接的 EVM 的参考设计、以及数据表中有关如何 将 I2C 接口与 PD 控制器配合使用以使用闪存器件进行配置的文档。  

    如果您有任何疑问或疑虑、请告知我们!

    谢谢、此致、

    林德华

    CAT24C256WI-G: www.digikey.com/.../1853832

    TPS25750EVM (原理图从第14页开始): https://www.digikey.com/en/products/detail/onsemi/CAT24C256WI-G/1853832?utm_adgroup=Memory&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dynamic%20Search_EN_RLSA&utm_term=&utm_content=Memory&gclid=EAIaIQobChMI6eLs6M-V-gIVtxvUAR1H0Qo9EAAYASAAEgLX1vD_BwE 

    USB-PD-CHG-EVM-01 (链接包含原理图、PCB 布局、BOM 等设计文件): https://www.ti.com/tool/TIDA-050047 

     TPS25750数据表(I2C 接口从第42页开始): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25750.pdf?ts=1663171920273&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们不打算使用外部 EEPROM、您能否向我发送有关如何从 MCU 加载配置设置的指南?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tbk:

    请参阅 TPS25750的技术参考手册。 它介绍了 MCU 闪存的过程。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在《技术参考手册》中似乎不清楚 MCU 刷写指令支持的确切内容。  第3.3节中的说明介绍了如何下载"增补程序包"。  但是、我们用于生成 EEPROM 内容的 TPS25750 Application Customization Tool 及其用户指南并未提及创建补丁包、甚至是字补丁。  这对我来说至少在最初是令人困惑的。  因此、我有一些问题需要澄清...

    1. 似乎我们应该使用低区域二进制文件进行 MCU 下载、并使用全闪存二进制文件进行 EEPROM 下载。  是这样吗?
    2. 补丁程序包和工具生成的低区域二进制文件之间是否存在差异?

    如果定制工具 和 CHI/TRM 文档 在术语中彼此更加一致、那将会很有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    让我向我的团队澄清问题、明天再回来!  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于您的问题、对于延迟回复、我们深表歉意:  

    EEPROM 使用全闪存二进制文件、根据 MCU、它可以使用低区域或全闪存二进制文件。  

    2.完整的闪存二进制文件包含低区域二进制文件的两个副本。  

    谢谢、此致、

    林德华