This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603:缺货-快来替代产品的建议?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM53603-Q1, LMR33630, LM53603, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164575/lm53603-out-of-stock---recommendations-for-drop-in-alternatives

器件型号:LM53603
主题中讨论的其他器件: LMR33630LMR51430

对于可能涉及的对象、我的公司使用 TI 器件 LM53603AMPLPWPR (或 WPT 后缀) 为高达2.6A 的负载生成5V 电源、并在同一 PCA 上生成另一个几乎相同的电路、 为高达3A 的负载生成3.3V 电源

此零件 目前缺货。  

除了汽车版本(LM53603-Q1也缺货)之外、您能否推荐采用 HTSSOP 16封装的任何替代产品。

请注意、我已经了解 了 LM63635DQPWPRQ1、它几乎是直接替换产品、但也缺货。

此致、

塞巴斯蒂安 A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TI.com 来选择所有 HTSSOP 封装 部件,以下是链接 降压转换器(集成开关)|产品|德州仪器 TI.coml 。

    您可以检查 VIN/VOUT/IOUT 的草稿信息并查看可用性状态。

    此致、

    极光领带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向我们的团队核实 、目前没有引脚对引脚或 TSSOP 16封装可以替代 LM53603。  我们建议您可以尝试联系当地供应商或其他渠道进行购买。 或者 、您也可以选择替换其他封装(如 LMR51430 LMR33630)中的芯片。  LM53603目前缺货。 我们对此感到抱歉。

    此致、

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aurora、该信息非常有用。