This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:更新 Windows 上的 PD 固件工具

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165048/tps65988dk-update-pd-firmware-tool-on-windows

器件型号:TPS65988DK

尊敬的 TI 专家:

您是否有可在 Windows 环境中更新固件的工具?
我们的设计是参考 Gorilla creek、客户希望更新 Windows 上的 PD 固件。
谢谢。

BR、
oden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden、

    您能否详细说明更新固件意味着什么? 您是指 PD 二进制配置还是补丁固件更新?  

    这两种工具均可通过 Thunderbolt 应用程序自定义工具6.3.4版找到并应用、其中最新补丁固件库为 F907.14.10。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们希望在 Windows 上更新固件、而无需任何外部固定装置(USB 转 I2C 适配器)。
    是否可以使用  Thunderbolt 应用程序自定义工具来实现它?

    BR、
    oden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oden、

    需要使用应用程序自定义工具来更改 PD 控制器的配置、例如拉电流/灌电流 PDO、功能、交替模式等 然后、您可以使用该工具直接刷写连接到 PD 的 EEPROM、或生成全闪存二进制文件以加载到 EC。  

    以下是有关如何使用 GUI 配置 PD 控制器的快速教程的链接: https://training.ti.com/tps65987evm-and-usb-c-pd-duo-evm-tutorial?context=1140344-1140343 

    Thunderbolt GUI 与此类似、具有支持 Thunderbolt 设置的附加功能。  

    谢谢、此致、
    林德华