This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:不使用 VSYS BUCK 时的建议值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163528/bq25120-recommendation-when-not-using-vsys-buck

器件型号:BQ25120

您好!

我们正在使用 BQ25120A 进行设计、但我们不打算使用 VSYS (它将没有负载)、而是使用 PMID/驱动的其他电路

我们使用的逻辑电平为3.3V。

从初始测试开始、必须启用 VSYS 以保持 I2C 通信。

因此、我对限制静态电流/电源电流有一些问题、对 IC 有一些一般性问题。

VSYS 是否需要更改为3.3V、因为逻辑电平为3.3V、或者将默认值1.8V 不会导致任何问题。 据我了解、VSYS 用于大部分内部 IC 通信。

如果 VSYS 没有负载、建议使用电感器/电容值。

当充电导致 I2C 通信丢失时、可以通过寄存器禁用 VSYS。 除了移除 VIN 和重新供应 VIN 之外、是否还有办法重新获得通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eryk、

    VSYS 不会影响 I2C 的逻辑电平、因为它是由电阻器的上拉轨决定的、而 VSYS 只是用于在内部偏置 I2C 电路。

    我将研究没有负载的 VSYS 的建议。

    在重新获得通信方面、您可以执行/MR 按压操作、直到 VSYS 恢复、然后切换/CD 以重新获得 I2C 通信。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    现在只需解决 VSYS 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eryk、

    通常、对于大多数应用、无论负载如何、我们建议使用2.2uH 电感器和10uF 电容器。 在您所期望的轻负载下、器件将进入 PFM 模式、以保持 VSYS 稳定、同时通过在脉冲之间关闭内部电路来最大限度地降低功耗。

    此致、

    Juan Ospina