This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713:ACOC 和 ACX 有何区别

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923011/bq25713-bq25713-what-is-the-difference-with-acoc-and-acx

器件型号:BQ25713

你(们)好

我想知道 ACOC、ACX、 ACOC 和 ACX 的区别在于过流保护、数据表未显示差异。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      ACOC 是一款输入过流保护比较器、可测量 ACx 引脚之间感测电阻两端的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar

    感谢您的回复。

    我知道 ACOC 是输入过流保护

    为何数据表单独列出 ACx 电压

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、

    如表所示、差异如下:

    ACOC 具有抗尖峰脉冲时间、与 ILIM2相关、可通过设置启用/禁用。  

    ACX 是一种固定的瞬时保护、并且始终强制执行。 可以进行两种级别的设置。

    两者都将提供适配器增强型过流保护。 ACOC 可实现过载功能、而 ACX 可提供快速动作保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回复。

    我 还有一个问题。

    我 尝试将 ACOC 阈值设置为180mV 以上、并将 ACx 设置为150mV、然后增大负载电流。  当 ACP-ACN 之间的电压达到150mV 时、我无法观察到保护情况。 直到达到180mV、ACOC 才有效。

    因此、我对如何使 ACX 正常工作有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们将 ACOC 阈值设置为低于 ACX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiger,

    ACOC 和 ACX 之间是否具有相同的受保护行为?  

    如果输入电流未达到 ACOC 阈值、则 ACX 功能将被禁用。 我是否正确地进行了下斯坦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACOC 和 ACX 是两种独立的保护。 我不太理解您是如何测试它们的。 您能更详细地描述一下吗?