This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:高电流充电器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926364/bq40z80-high-current-charger

器件型号:BQ40Z80

大家好、

客户正在寻找一款高电流充电器、该充电器能够以140A 的电流为7S2P 6.6Ah 锂聚合物充电45秒。  BQ40Z80能否 以140A 的电流为7S2P 电池充电? 如果没有、我们是否有能够以140A 充电的充电器?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    BQ40Z80是一款电池组管理器、可用作具有多种保护功能的监测计。 它不是充电器、您必须在 BQ40Z80的同时获取充电器。 此外、对于 BQ40Z80中的精确电流测量、140A 电流可能过高。

    我将向熟悉充电产品的应用工程师介绍此主题、以帮助您找到适合客户应用的充电器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TI 没有为7S2P 锂聚合物电池组提供140A 电流的单个充电器 IC。  我建议通过以下链接搜索参考设计、以了解多芯片参考设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 和 Jeff、

    感谢您的回答。  

    我们是否有 BQ40Z80的替代器件、可在使用提供140A 电流的充电器时监控电池电压、温度并可能平衡电池?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    BQ40Z80的库仑计数器 ADC 的范围为-0.1V 至0.1V 如果您将感应电阻器调整为(100mV)/(140A)= 0.71m Ω。 您可以将 BQ40Z80与提供140-A 电流的充电器配合使用 但是、在尝试测量低电流时、分辨率和偏移误差会有问题。 我们通常建议使用1m Ω 至3m Ω 范围内的感应电阻器。

    根据 BQ40Z80的数据表、库仑计数器的 ADC 具有最大10uV 的偏移误差。 如果使用0.71m Ω 电阻器、则失调电压误差为14mA。 ADC 电流分辨率也应达到~8.54mA。 因此监测计在这些范围内无法正常工作。

    如果您的电流不在该范围内。 您可以将 BQ40Z80与140A 电流充电器配合使用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您分享这些宝贵的信息。

    此致、

    Danilo