This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:反向保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926520/tps22948-reverse-protection

器件型号:TPS22948

您好!

我们已将 TPS22948开关用于 HDMI 5V 输出电路。

它正常工作、根据 EN 引脚打开和关闭、但我们遇到了一个问题-当 EN 引脚处于低电平(意味着开关未导通)、但我们意外地将 HDMI 源连接到同一端口、 因此、HDMI 源在 TPS22948的 OUT 引脚上提供5V 电压-我们看到 TPS22948出现故障、EN 引脚上出现4.5V 电压、并且它不再正常运行。 您能否详细说明这是否符合预期? 即使 TPS22948未启用、也不应该处理施加到其输出的5V 电压? 请注意、我们从经销商处而非直接从 TI 购买了此组件。

谢谢、

巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barak、

    您能否详细说明一下您说"不再正常运行"是什么意思? 此事件是否可重复? 在这种情况下、输入引脚是否悬空?

    您是否能够提供描述此反向电压事件的范围? 只需确认一下、IN 引脚或 EN 引脚上是否有4.5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barak、

    我正在关闭此主题、因为我收到了您的电子邮件。 将直接继续提供支持。

    感谢您通过 E2E 与我们联系。