This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:功率耗散图

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926412/tps745-q1-power-dissipation-graph

器件型号:TPS745-Q1

您好!

我了解了功率耗散(PD)。

我可以在数据表中找到 RθJA 图。 但客户希望获得有关功率耗散的图(环境温度与 PD、根据封装的 PD)。

如果您有任何有关 PD 的信息、您能向我提供一些有关 PD 的信息吗?

谢谢你。

此致、

Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很快、我们将会推出一个散热小工具、让您可以根据封装和温度估算热性能。 目前、估算这一值的最佳方法是使用 RθJA。  

    如下所示:tj=TA+PD*2 RθJA 其中:

    TJ 是结温

    TA 是应用环境温度

    P 是耗散的功率(PD=(VIN-VOUT)*ILOAD)

    来自下表:

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的详细解释。

    我了解了 RθJA、TJ 根据封装的变化。

    客户是否有任何与 PD 相关的表格或信息(如下图)想要查看?

    谢谢你。

    此致、

    Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将这个简单的电子表格汇总在一起、以帮助预测最大功率耗散:

    这应适用于任何 LDO。

    这是否适合您?

    e2e.ti.com/.../Simple-PD-Calculator.xlsx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的供应。 这对我很有帮助。

    我对该图有另一个问题。

    我认为 TJA = TJ - TA。 对吗?

    RθJA RθJA 对该图没有影响、还是在该图中固定了 Δ I? 我的理解是否正确?

     如何更改 RθJA 的值?

    谢谢你。

    此致、

    Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TJA 为 RθJA μ V。 我更新了电子表格、使其更清晰:

    这是否有助于澄清问题?

    e2e.ti.com/.../Simple-PD-Calculator.xlsx-2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我还有一个关于功率耗散的问题。

    TPS745-Q1能否承受该图环境下的功率耗散?

    此外、该器件能否保证所有稳健的环境、如下图所示?

    提前感谢您的支持。

    此致、

    Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该图的 x 轴表示 PCB 环境温度。 因此、对于上述情况、仅当温度低于15°C 时、才能为上述情况提供全功率。  当 VIN 和 VOUT 之间的差值最小化时、LDO 的工作效果最佳。  

    我希望这有助于澄清。