This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:采用 TL431的5V@2A 反激(参考电压=2.5V)?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923217/tps23753a-5v-2a-flyback-with-tl431-ref-2-5v

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TL431TLV431

您好!

我们使用您的参考设计 slvu160 和 slvrb20 制作了一个 PoE 转换器原型、该转换器通过组件变化提供12V 或5V 输出。 12V 输出型号工作正常。

遗憾  的是、我们在12V 输出型号的反馈器件中使用了 TL431ACDBZ (SOT-23-3)、但未能看到它不是引脚兼容的 TLV431ACDBZ (SOT-23-3)。   是否也可以将 TL431ACDBZ 用于5V 输出?

我们尝试将 slvrb20中的 R24更改为44.2K 、以获得5V 输出。 但是、在低负载(~100mA)下、输出不稳定、并且每1s 从5.3V 变为2V、在较高负载(~400mA)下、输出保持在5.3V。

此致

Janis Sarikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janis、

    建议不要在5V 输出设计中使用 TL431。 基准电压为~2.5V、约为输出电压的1/2。 因此、TL431器件在电压达到50%之前不会导通。 这就是为什么我们几乎总是在5V 设计中使用 TLV431器件、但在12V 设计中使用 TL431是可以的。  

    从技术上讲、它可以正常工作、但我不推荐它。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的快速回复。

    44.2kΩ 我现在将 TL431用于5V 设计、您能不能简单地告诉我、当我将分压器设置为 R24=2 Ω 时、为什么输出为5.3V 并且在低负载时不稳定? 这是因为您提到的 TL431的"开启问题"吗?  

    使用 TL431时是否必须调整环路补偿? 我组装 了 slvrb20 (5V)中建议的组件、而不是  slvu160 (12V)中建议的组件、因为我认为5V 设计中的 PI 输出滤波器对传递函数的影响最大。 此外、我还装配 了值 为2.2kOhm 的 slvu160 (12V) R100、以便仍为 TL431阴极提供大于1mA 的偏置电流。  

    此致、

    Janis S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输出电压关闭、请调节分压器。  

    您不应该这样做、但它可能会影响流经光耦的电流、这会影响增益裕度。 如果您更改也会影响增益裕量的电阻器。  

    我将采用波特图来检查稳定性。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     大家好、几天内我没有听到过您的声音。 您对此帖子是否有任何更新? 我希望确保您的项目设置成功、但如果听不到您的反馈、我将关闭此主题。 请随时在此处或在新的 E2E 帖子上发帖以继续对话。 谢谢你  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉,我完全忘记了回答。 感谢您的回答。

    不幸的是,我们不能采取一个波特图。 但现在我们还是决定使用12V 版本。  

    此致、

    Janis S.