This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:Qi 充电 IC 加热

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100, BQ51003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922874/bq51050b-qi-charging-ic-heating-up

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ51003

我们的电池在充电过程中已超过 CE 认证温度(45C)、我们已使用 IR 摄像头确定电源为 BQ51050BYFPR。  

是否有任何可以改进的地方、例如 U3周围的无源器件、或者我们是否需要切换到不同的 QI 充电 IC?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请在此处查看有关此主题的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/905835

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速响应。 此处的红外摄像头照片显示了 PCB 侧面的线圈和充电座。 热量来自 BQ5150BYFPR、线圈和电池不会明显发热。  

    从常见问题解答中可以看到:"在高负载时、接收器 IC 和其他 IC (如线性电池充电器)也会产生热量。 添加更好的 PCB 散热器也会有所帮助。"  

    我们没有处于高负载状态、在仅~70mA 时、我们略低于建议的最小充电量。  

    线圈的调优是否会导致 BQ5150B IC 升温?  

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    线圈调优是指 C1/C2的选择。  我可以看到、这可能会被误认为实际上改变了线圈本身、从而对其进行修改。

    1. 我们建议为 C1并联3个电容器、以降低 ESR 和发热
    2. 您使用的是什么线圈? 请注意、当处于器件外壳中时、Ls 值可能会改变。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我继承了这个设计、很难找到有关线圈的信息。 它使用了定制设计的线圈。  

    "
    
    
    Ω"数据表中的特性:LS [μ H]:34.8uH 典型值@100kHz Rdc [欧姆]:1.75 μ H 最大值
    
    测量值:LS'= 43.2uH、LS = 39.4uH。
    
    计算得出的 C10和 C12 ~ 0.03uF 和 C13以及 C14 ~ 320pF
    我们使用的是0.047uF 和470pF 

    相当近但不准确。 这是否足够远、足以在  70mA 传输期间导致 BQ5150BYFPR 内部产生大量热量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    值中的微小错误可能不会导致发热问题。 这可能是 C10 / C12的 ESR、会增加发热。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    由于低电流(70mA)下的低效率、BQ51050B IC 内部产生的热量出现。 我是否正确读取了这些图形? (来自数据表的第10页)


    您是否建议使用外形尺寸替代器件或其他器件使用 QI 为120mAH 电池充电?  
    希望在不需要时不重新设计 PCB、但我们知道、我们可能无法选择将充电温度保持在45°C 以下。  

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于集成式 RX +充电器、BQ51050b 目前是唯一的选择、另一个用于改善温度的解决方案是 BQ51003 + BQ25100。  

    最棒的