This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:减少输出纹波/波特问题

Guru**** 2468570 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40514, TLV431, TPS23756, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925381/tps23756-reduce-output-ripple-bode-question

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:PMP40514TLV431TPS23758

感谢您的所有建议、我的 POE 适配器开始正常工作。

我最大的问题是输出端的峰间纹波为900mv。  我想知道是否有人可以提供一些注意事项、例如 A)您的2类补偿器未正确调整、或 B)其他事项?

将具有80-160%增益的原始指定光耦合器和合适的330nH 电感器放置后、一切看起来都很棒!

我通过缓冲输出二极管(10 Ω+1nF 和/或10nF)来调节原始振荡、这确实有助于... 我想…

在稳态电流消耗/负载相当重的10W+条件下,输出在除开关纹波之外的80%时间内都是坚如磐石的。 (不确定即时响应过冲/下冲、但我现在看不到什么)

与之前一样、我的设计基于 PMP40514、具有用于5V 输出的不同变压器(POE13-50)。

我从原始原理图中指定的所有值开始、但我承认、我已经对其进行了一些处理、以使其变得如此远... 谁知道。

无论电流消耗如何、我的输出电压大致与此类似(较高的电流消耗意味着更多的纹波):

此外、根据您团队的建议、我还获得了约10W 的波特图!  耶!

显然,这种 Rigol 有一种奇怪的比例缺陷(绿色垂直与“真实相位”不匹配)。  但无论如何、增益裕度为20dB、相位裕度为67.91度。  它看起来很不好吗? 对我来说有点不好。

测试报告 tidt074.pdf 中的参考

我有一个用于纹波注入的手绕1:1变压器(在可能的情况下、需要预算)、因此这可能不是完美的。  不确定如何判断我的变压器响应有多好。

我注意到、在我的波特图和 PMP40514测试报告中、低于100Hz 和高于100kHz 时、相位和增益开始在整个位置移动一点。  一般而言、是否存在"我不必太在意"的频率范围以外的频率范围?...  

所幸的是、就我所能说的、即使负载从5-10W 发生变化、我也看不到任何奇怪的东西、因此我认为魔术是有效的。

非常感谢您的建议!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自不同调优的示例输出、显示一般纹波仅在开关周期开始时。 (黄线)

    蓝色线是波德注入 whachamacallit 电阻器的"另一侧"。

    只是想展示一些东西基本上是不错的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自不同调优的示例输出、显示一般纹波仅在开关周期开始时。 (黄线)

    蓝色线是波德注入 whachamacallit 电阻器的"另一侧"。

    只是想展示一些东西基本上是不错的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里看到两个主要问题:  

    输出纹波很高、该怎么办?

    2.我的波特图是否正常?

    1、要准确测量输出纹波、必须在陶瓷电容器两端(如有可能)使用紧密回路进行测量。 通常使用"尖头和桶形"测量。 否则、仅测量产生的噪声可能会导致大噪声。 否则、另一种方法是使用较大的电容器将其滤除。  

    2.波特图看起来不错。 在100Hz-100kHz 之外(对于我们的大多数参考设计、以250kHz 的频率进行开关)、我们不关心波特图。 在100kHz 以上时、电缆长度、波特图机和其他小信号产生的噪声变得显而易见。 这就是图形变得"疯狂"的原因。 波特图的最终目标是显示系统是稳定的、并且可以处理负载瞬变。 要了解它是否"足够好"、需要使用正在切换的电子负载检查负载、并查看其是否符合您的项目规格。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.感谢您提供有关注嘴和料筒测量的提示。  我要这个。

    感谢您查看波特图。 电子负载即将推出、因此稍后可以对我们的应用进行瞬态负载验证。  到目前为止都很好。

    再次感谢 Michael!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、你会笑的...  

    我断开了1:1变压器

    和... 使用了注嘴和料筒测量...  

    并且...我快速上升到5V 目标、然后从那里斜降...

    足够娱乐了…… 连接一对一变压器... 然后运行波特图... 修复了这种情况(直到下一次上电)。

    它听起来像是什么熟悉的吗?  如果不是,不用担心。 我会不断地变色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在满载条件下尝试测量?  

    这看起来像是在 DCM 中。  

    我也不确定1:1变压器是什么意思、以及您是如何断开变压器的? 此设计中有两个变压器、即输入数据/电源变压器、然后是直流/直流变压器。 您讨论的是什么部分?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在空载、部分负载(3-5W)和"更完整"负载(10W)下、波形看起来大致相同。  峰间电压差仅为50mV。

    噢、1:1变压器是我用来为波特图注入交流信号的变压器(不是官方电路的一部分)

    这看起来像是在 DCM 中。  不连续电流模式?  您是否认为汲取更多电流会使电路进入 CCM 并生成漂亮的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (BTW 处于"可能 DCM"时、次级侧的波形看起来大约为65Hz?  但是、如果您看看初级侧、您可以看到 Q2的栅极驱动器明显位于367khz 或 FRS 设置为的任何位置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 我没有看到添加波特图测量设备可修复输出波形的情况。

    我要注意的一点是、提高输出电容有助于降低输出纹波。 通常、5V 设计具有更高的输出电容、因为它们在相同的功率水平下提供更多电流。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试添加一些电容、看看它是否有用。  感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    好消息。  我能够将输出纹波降低至400mV Vpp。  我将尝试查看二极管上的缓冲器是否有助于明天的工作。

    我的电压分流器的引脚排列错误、因此... 您可以想象它确实不起作用。 )

    谢谢你们!  我是否会解决振铃/纹波问题。 )

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的更新。 很高兴您能够降低纹波。 让我们知道它是怎么发展的!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈哈,你相信吗? 关于 TLV431、我错了...  

    我将在此提出一段时间、因为我在 TPS23758方面取得了一定的成功(感谢您的建议)... 我将在另一个主题中发布我的问题。  如果可行、该 TPS23756可以进入我的"慢速学习桶"

    到目前为止,非常感谢!