This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691-ADJ:可编程输出电压

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38691-ADJ, LP38691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925643/lp38691-adj-programmable-output-voltage

器件型号:LP38691-ADJ
主题中讨论的其他器件: LP38691

大家好、

 LP38691-ADJ 输出是否可以通过数字电位器进行编程? 如果是、请感谢您对如何执行此操作的建议以及有关使用数字电位器的建议?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然。 您可以将数字电位器用作 R2

    关键是确保总串联电阻(R1+R2)小于100K。  

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当然。 您可以将数字电位器用作 R2

    关键是确保总串联电阻(R1+R2)小于100K。  

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注这个 John!

    客户原理图将如下所示。 他 想在 LP3869而不是 R2上放置一个电位计,如果你能为我绘制出这样的电位计的话,我会很感激,我不确定电位计的电位计的电位计引脚是否会出现。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    为了安全起见、R1+R2的总和应小于100K。 如果超过此值、则进入 ADJ 引脚的输入泄漏可能会影响稳压精度。 我建议使用 R3、R5、R6 (R2)和 R8、其值为当前值的1/10。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 提供有关电阻器值的建议。

    数字电位器的连接如何?  我不确定电位计的雨刮器针脚是否连接。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我想这就是你连接它的方式。 这应允许您将输出电压从1.25V 扫描到5.5V:

    如果 LP38691的 VIN 大于5.5V、则电位计的 H 引脚应连接至5V 或更低的电压轨。  

    您可能需要与数据转换器团队确认、或者至少订购一个 EVM 供两者试用。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    非常感谢您的参与!

    如果客户使用模拟电位器、连接是否相同?

    我可能会让客户亲自前往此 TT、以便他更好地解释他的使用案例。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    否 可以在 FB 引脚和 GND 之间直接连接一个模拟电位器。 我认为这是一种更好的方法。

    如果您需要简单的数字控制、 可以使用 TPS7A83等器件实现 ANE-OUT (TM)功能。 连接到 GND 的 ANE-OUT 引脚只需添加到基准。 因此、借助开漏 MCU 或 GPIO 扩展器、您可以以50mV 为步长扫描0.8V 至3.85V 的 VOUT。  

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您能帮您提供一张草图吗?

    我们将不胜感激。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    引脚1和3应连接在 VOUT 和 GND 之间。 引脚2将连接到 FB 引脚。

    数字电位器的最小输入电压范围有限、因此难以使用。  

    但愿这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的出色支持!

    我将把 TT 设置为"已解决"。 如果客户有进一步的澄清、我会告诉您。

    此致、

    艺术