主题中讨论的其他器件: TPSM53603、 TPSM53604、 LMZM23601
你(们)好
我可以使用 TPSM84205实现-5V 输出吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Py、
1)请参阅此 应用手册 、了解如何在 IBB 配置中使用 TPSM53604、其输出电压为-5V。
2)对于2)我可以找到的最接近的基准是使用本 应用手册中所示的 LMZM23601。 我将询问负责这些设备的应用工程师是否有其他意见。
此致、
Kris