This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84205:能否将 TPSM84205用于-5V 输出?

Guru**** 2546140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84205, TPSM53603, TPSM53604, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925843/tpsm84205-can-i-use-tpsm84205-for--5v-output

器件型号:TPSM84205
主题中讨论的其他器件: TPSM53603TPSM53604LMZM23601

你(们)好  

我可以使用 TPSM84205实现-5V 输出吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    输入电压范围和所需的输出电流是多少?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    输入范围为8 ~ 27V (正常电压为12V)至-5V -300mA 转换  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压高达27V 时、整个器件在 IBB 运行时的有效输入电压将为27+|-5|= 32V、这将超过器件的绝对最大额定值。 请改为考虑 TPSM53603等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    是否有适用于以下两种配置的参考电路  

    1.8 ~ 27V (正常电压为12V)至-5V -300mA 转换

    2. 12V 输入、-12V 输出、-300mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    1)请参阅此 应用手册 、了解如何在 IBB 配置中使用 TPSM53604、其输出电压为-5V。

    2)对于2)我可以找到的最接近的基准是使用本 应用手册中所示的 LMZM23601。 我将询问负责这些设备的应用工程师是否有其他意见。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    我认为、在两个器件中、配置用于 IBB 的 LMZM23601可能是更好的选择、这仅仅是因为它的尺寸。 LMZM23601是3.8mm x 3mm 器件、可在负载为300mA 时用于8V-27V (典型值为12V 输入电压)/-5V 输出电压和12V 输入电压/-12V 输出电压的电源应用。  

    此致、

    Jimmy