This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2585:PowerPAD 连接

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927314/lm2585-powerpad-connection

器件型号:LM2585

您好!

我使用 LM2585-ADJ 从18V 输入电压生成49V 幻象电压。

消耗的电流最大值仅为10mA、因此功耗不会显著。

不过、为了使设计保持尽可能冷却、我希望在 PCB 上添加一些散热面积。

我需要将 LM2585的 PowerPAD 焊接到电压上的 PCB 区域连接到电压还是保持浮动? GND 似乎是显而易见的选择,但我在文献中找不到这方面的任何参考。

您能在这里提出什么最适合做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Jan、

    正确、此处并未完全清楚数据表引脚配置。 仅在顶部封装图中、与金属区域的连接被称为 GND。 我希望所有封装都是一样的。 请给我几天时间、以确保获取此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    两种封装都将 GND 连接到背面的金属。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的确认。

    此致

    Jan Volkering