This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:放电状态下 STAT 为低电平

Guru**** 2392015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926409/bq25898-stat-low-at-discharge-state

器件型号:BQ25898

您好!

在我们的客户使用 bq25898EVM 测试 bq25898 STAT 引脚运行时、他观察到放电阶段 STAT 为低电平。 当他查看数据表时、它显示 STAT =低电平正在充电。 在放电状态下、专家组 STAT 是否为低电平。

客户测试条件是以100mA ILIM、300mA SYS 负载电流连接 VBUS 电源设置、如下面的所示。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您共享所有寄存器值吗?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。 当检测到 STAT =低电平时、我有一个 I2C 寄存器、如下面所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 显示器件在 IINDPM 中处于"快速充电"状态。 因此、STAT =低电平是正确的。 由于 IINDPM、电池正在放电。

    参阅 d/s 上的9.2.6.2动态电源管理、当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(IINLIM 或 IDPM_LIM)或电压会降至输入电压限制(VINDPM)以下。 然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。 当充电电流降至零、但输入源仍然过载时、系统电压开始下降。 一旦系统电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充模式、在此模式下 BATFET 将打开、电池开始放电、以便从输入源和电池支持系统。 在 DPM 模式期间、状态寄存器位 VDPM_STAT (VINDPM)和/或 IDPM_STAT (IINDPM)被/被设定为高电平。

    请观看 下面的视频、了解充电器操作和重要提示。

     电池充电器系统概述 (training.ti.com/battery-charger-system-overview)

    谢谢、

    宁。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 客户了解 I2C 寄存器中的"快速充电"会导致 STAT =低电平的原因。

    此致、