您好!
您的 TPS55340器件存在以下问题(专为24V 输出@1A 输出而设计)
- 施加到 VIN (VBAT 引脚)上的20V (恒定)电压、且无负载连接到输出(LED 除外)。
- 20V 施加到使能引脚()
- 立即+20V 和 GND 短接(即使存在非常小的电流限制)
- 从 PCB 上移除稳压器可消除短路
我已执行以下检查:
- 电路在 Webench 上仿真
- 已通过 Webench 确认已安装 BOM
- 已检查 PCB 是否短路/损坏/焊接质量
- 已在第二个 PCBA 上尝试
您是否知道还可以检查其他哪些内容? 提前感谢。