This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:PMID 能否替代 Rgen 成为 TS 的上拉电源? 如果可以更换、哪个电压适合 PMID?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927487/bq25611d-can-pmid-replace-rgen-to-be-the-pull-up-power-supply-for-ts-if-it-can-be-replaced-which-voltage-is-suitable-for-pmid

器件型号:BQ25611D

在放电模式下(无 VBUS、电池3.5V 电源)、REGN 是否还可以输出? 它是在升压模式下输出吗? 如何配置它?

2. BQ25611D 的 PMID 能否替代 Rgen 成为 TS 的上拉电源? 它对 TS 温度读数有什么影响? 如果可以更换、哪个电压适合 PMID?
PMID 可以输出哪些电压值? 无论充电还是放电、PMID 的电压输出是否稳定?
4、假设 PMID 将升压输出配置为4.75V、在充电模式(VBUS=5V)下、它是否仍能输出4.75V? 在放电模式下(VSYs=4.0V),它仍然可以保持输出电压为4.75V?
PMID 是否会影响 VSYS 的电压输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好:

    请参阅以下答案:

    在放电模式下(无 VBUS、电池3.5V 电源)、REGN 是否还可以输出? 它是在升压模式下输出吗? 如何配置它?

    REGN 仅在启用升压时通电。 如果没有 VBUS、则未启用升压、REGN 关闭。

    2. BQ25611D 的 PMID 能否替代 Rgen 成为 TS 的上拉电源? 它对 TS 温度读数有什么影响? 如果可以更换、哪个电压适合 PMID?

    否、TS 内部比较器基于 REGN。 因此 TS 外部电阻分压器必须来自 REGN。TS 仅在充电或升压期间使用。 因此、REGN 应该可以提供上拉电阻。


    PMID 可以输出哪些电压值? 无论充电还是放电、PMID 的电压输出是否稳定?

    在充电模式下、PMID 电压等效于 VBUS 电压减去 Q1压降。 在升压模式下、PMID 电压是可编程的升压输出。


    4、假设 PMID 将升压输出配置为4.75V、在充电模式(VBUS=5V)下、它是否仍能输出4.75V? 在放电模式下(VSYs=4.0V),它仍然可以保持输出电压为4.75V?

    不、如上所述、在充电模式下、PMID 电压跟随 VBUS 电压。 在放电模式下、PMID 电压为升压输出、例如4.75V 或5V。  


    PMID 是否会影响 VSYS 的电压输出?

    否、VSYS 在充电模式下进行调节。 在升压模式下、VSYS 等于 VBAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在放电模式下、升压配置的电压不同、REGN 的输出电压是否仍然相同? 升压输出电压应配置多少伏?
    在充电模式下、升压应配置为哪个输出电压? 希望 REGN 电压在充电模式和放电模式下保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    升压电压可编程 、如数据表所示:4.6V/4.75V/5V/5.15V。 REGN 为 LDO 输出、 在压降模式下遵循升压输出。 REGN 电压调节为6V。 但 REGN 输出始终低于 PMID 电压。

    该器件可在充电模式或升压模式下运行。 在充电模式中、升压被禁用并且 REGN 电压遵循 PMID/VBUS。 在升压模式下、REGN 电压也遵循 PMID。 PMID 电压由升压输出进行编程。 我们在数据表中提供了详细说明。