This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:交流/直流转换器。 输入:230和输出:70VDC 10A

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927183/lm5045-ac-dc-converter-in-230-and-out-70vdc-10a

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件:UCC3895UCC28950

您好!

有关交流/直流转换器交流输入:160至265V 以及隔离式输出70VDC 和10A 的任何建议或参考设计。  

我尝试搜索 webench 和论坛、但找不到。  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    <VIN<265 Vac 160

    Pout=700W

    VOUT=70V

    Iout=10A

    我相信、您难以找到满足这些要求的参考设计的原因是、大多数/所有器件都具有一个 PFC、它的直流/直流输入电压为400Vdc、 允许将保持电容器放电至最低可接受电压、例如300V-350V。为了确认、您是否确实需要700W 交流/直流设计、但没有 PFC 升压? 此类设计的应用是什么? 如果是这样、那么您只需整流交流电压、直流/直流输入变为:

    220 <VIN<375 Vdc

    在这种情况下、您的 VIN 范围为1.7:1、我建议使用 UCC28950 (如果不需要 SR、建议使用 UCC3895)。 一个很好的分步参考指南是 SLUA560c 、即370 <VIN<410 Vdc and 12 V, 50 A output. 在对变压器和次级整流进行细微修改后、600W 可扩展到700W 功率级别。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    感谢您的回答。  

    正如您所说的、大多数/所有这些器件都具有直流/直流侧的 PFC。 我不确定我们的应用是否需要用于700W 交流/直流转换器的 PFC、而我们的应用是为60V 26AH 锂离子电池组充电、从而基本上为电池组快速充电。 我想听听您的建议、选择使用 PFC 还是不使用 PFC 来满足我们的应用需求。  

    感谢您提供的资源 SLUA560C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里尼

    对于由交流输入供电的700W 工作功率、我认为您应该查看 PFC 前端 您接近交错转换模式(TM) PFC 的上限 、但由于您的交流输入电压较高、因此交错 TM 可能是此应用的理想解决方案。 如果您需要简单的解决 方案、TI 可提供各种连续导通模式(CCM) PFC 控制器、这些控制器可轻松处理700W 功率。在任何情况下、采用 PFC 前端也将按照我在之前的答复中提供的指导简化您的直流/直流转换器设计。

    此致、

    Steve M