This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:连接交流适配器时设置 BTP-INT

Guru**** 2544040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923560/bq40z60evm-578-btp-int-is-set-when-ac-adapter-is-connected

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

大家好、

我想知道 BTP 函数是否正常工作? 每次我在评估板上连接电源时、BTP-INT 位都会置位、即使 RSOC 具有10%或更高的值。

是否有任何其他影响 BTP 的参数?

我的配置:
初始放电设置= 150mAh
初始充电设置= 175mAh
电池组容量= 6000mAH
Nr = 1 & EMSHUT_EN = 0 & PCHGBTP = 1 & BTP_EN = 1

板上的配置:

通过从 J7跳线移除分流器并从 SYSPRES 安装分流器来启用 BTP 中断功能、从而在 J2跳线上发出警报。

此致、谢谢

Riccardo