This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164442/lm25066a-lm25066a

器件型号:LM25066A

首先、我必须实现 SMB 总线才能正常运行、或者根据栅极 FET 将打开且我将具有12V 电压的 EVL、足够连接 UVLO/OVLO 和外设组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zalma、

    您可以 根据 EVAL 连接 UVLO/OVLO、以便开始使用 SMBus  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢你的帮助

    我尝试操作 LM25066A、但 FET 未打开(栅极为0)、UVLO =1.5V 且 OVLO =0.97V

    请帮助检查我遗漏的内容?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢你的帮助

    我尝试操作 LM25066A、但 FET 未打开(栅极为0)、UVLO =1.5V 且 OVLO =0.97V

    请帮助检查我遗漏的内容?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zalma、

    我将进行回顾并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zalma、

    请移除 D53并将二极管引脚连接到 GND。 完成此更改后、请与以下信号共享启动波形。

    VIN、VOUT、GATE、ENABLE 和计时器