This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:可堆叠功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166099/lm25148-stackable-function

器件型号:LM25148
主题中讨论的其他器件:LM25145

大家好、

我很好奇为什么我不能使用 LM25145等常规控制器来实现可堆叠功能?

这是由于补偿还是交错时钟造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    对于多相、comp 节点是共享的、因此每个器件具有相同的占空比和相同的负载瞬态响应。

    Comp 节点是误差放大器的输出、对于多相、您需要能够禁用其他相位的误差放大器、只有主误差放大器才应该驱动 COMP。

    由于无法禁用误差放大器并在 LM25145上保持开关、因此传统的多相系统将无法工作。  

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    如果我使用两个具有相同补偿网络的 LM25145会怎么样?

    它们将仍然具有相同的占空比和以理论方式实现的负载瞬态。

    但他们的时钟可能不是180相位差、这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    否、我们不建议使用两个具有自己环路的自由运行控制器。

    如果每个相位的电流共享是自由运行的、则可能不相等。  

    如果在 FPWM 模式下运行、最终可能会有一个控制器灌入电流而不是拉电流。

    -奥兰多