This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:动态输出电压控制、并行配置

Guru**** 2768555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166103/ucc3895-dynamically-output-voltage-control-parallel-configuration

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:UCC39002UCC29002UCC2895

您好的团队,  

1 -我们能否通过更改 uC 占空比来调节输出电压、如下图所示?
uC 生成 PWM 信号,通过改变直流电压占空比,将信号过滤(转换)为直流信号,从而使电压节点发生变化。


2- İf 是,我们将使用此系统与 ucc39002负载共享控制器并联配置  ,但是,我们是否可以像上述那样更改输出电压?
(注;电源仅在 CV 模式下工作)  


此致、

Mikail






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。  我将在下周的星期一为您研究这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    好的,我在等。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的反馈电路、它将不起作用。  光耦应具有一个连接到 Vref 的上拉电阻器。  以下链接将为您提供使用光耦反馈的参考设计。  文档中的原理图将向您展示如何连接光耦合反馈。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf

    UCC29002 可用于使 UCC2895相移全桥并行工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike,您说的是从 Vref 向光耦合器提供上拉电阻 R21吗?



    实际上、我的意思是、直流信号是由电路右侧的 MCU 产生的、我可以这样调节输出电压吗?



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我查看了您的原理图。  我没有看到参考连接。  你应该是可以的

    此致、