This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:USB VESA 规范

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166449/tusb1146-usb-vesa-spec

器件型号:TUSB1146

大家好、

主机器件上这个8.5dB 的定义是什么?

例如、

如果总 PCB 损耗为20dB、并且我们的转接驱动器可以补偿12dB、这意味着我们仍然还有8dB 的损耗、这在 USB 主机规格范围内(8dB<8.5dB)。

这意味着我们仍在规范范围内,可以通过合规 性,对吧?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    请注意、主机支持的8.5dB 仅适用于 Type-A 连接器。 不同的连接器具有不同的损耗支持要求、有关更多详细信息、请参阅此链接 https://www.usb.org/sites/default/files/USB_3.1_Loss_Budget_Rev_1.0_-_2015-03-02.pdf

    如果总 PCB 损耗为20dB、转接驱动器 RX 可补偿12dB、则剩余的损耗为8dB、可由符合 USB 标准的主机补偿。 但是、还有其他因素会影响实际合规性测试、我们必须详细了解。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、但我注意到 Gen2的 Type-C 端口也是8.5dB、与 Type-A 相同

    我知道还有其他因素、但我的意思是、一般来说、这就是该规格的含义?

    如果 CPU TX/RX 设计确实遵循 USB 规范、则在8.5dB 损耗范围内是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    该规范着眼于主机在没有转接驱动器的情况下可以支持的损耗。 例如、如果主机 TX 使用12dB EQ 在转接驱动器线性范围之外发送高速信号、则取决于主机 TX 信号特性、可能存在压缩、您可能会也可能不会通过 TX 合规性。  

    如果转接驱动器是线性转接驱动器、则唯一的补偿是 RX EQ。 因此、对于 RX 合规性、转接驱动器 TX 将无法补偿12dB、如果主机 RX 也无法补偿、则也可能会使 RX 合规性失效。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、该规格仅适用于没有转接驱动器的情况。

    我想跟进 RX 部件、  

    因此、如果我们使用转接驱动器来补偿12dB、  

    由于主机 RX 仅声明8.5dB (USB 规范)、 因此如果损耗更高 、主机无法保证对其进行补偿。

    然后、我们可能需要查看 CPU 的数据表以检查实际的 EQ、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    这是正确的、我们有几个选择

    • 使用限幅转接驱动器或重定时器
    • 对于线性转接驱动器、请降低损耗
    • 对于线性转接驱动器、请将其放置在更靠近主机的位置

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、有限的转接驱动 器具有线性所不具有的去加重和升压功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、最受限的转接驱动器将具有可提供补偿的 TX 控制、例如摆幅、预加重或去加重。 线性转接驱动器仅在 RX 上具有均衡补偿。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢,完全理解!