This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350+BQ76930异常功耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166295/bq78350-bq78350-bq76930-abnormal-power-consumption

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76200

你(们)好

客户使用具有8节串联电池的 BQ78350+BQ76930进行设计。 他们发现第7节电池 的电流消耗为0.7mA。

移除后、电池平衡电路仍具有0.7mA 电流。

附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../8741.BQ76930_2B00_BQ78350_EE4F3965_.pdf

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不确定他们为什么在电池7上看到0.7mA -他们是否通过查看 RF7上的压降来测量电流? 他们是否尝试更换过 IC?

    我确实看到原理图中有一些可能会导致其他问题的东西:

    此致、

    Matt