This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:18650电源电路

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166495/bq24040-18650-power-supply-circuit

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: CC2640R2L

你(们)好

我将使用 BQ24040为18650充电、以便为我的系统供电。 系统的主控制器是 CC2640R2L、VDDS 范围为1.8~3.8V、但 充满电后18650的电压为4.2V、因此我需要降低电压以再次为 CC2640R2L 供电。

我的问题是、使用 LDO 或 DCDC 降压电压是否更合理? 是否有基准电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24040应为18650单节锂离子电池的足够充电器。

    在降低电压方面、LDO 或 DCDC 都是潜在的解决方案、具体取决于您的最终应用。 直流/直流转换器可能更高效、但更难实现、并且占用空间更大。 LDO 的效率可能会降低、但更易于实施、噪声也更低。 通常、可以在所选降压转换器的评估模块上看到参考电路、但最好根据应用的参数为您的特定应用选择一个。

    我建议在产品搜索中使用参数搜索: LDO 或 开关 DCDC

    此致、

    Juan Ospina