This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:TPS62480与 N-MOS 高驱动降压比较

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62480, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166585/tps62480-tps62480-comparaison-with-n-mos-high-drive-buck

器件型号:TPS62480
主题中讨论的其他器件: TPS62867

您好!

我想对照分立式 N-MOS H-D 降压评估使用 TPS62480完成的双相降压转换器。

分立式降压转换器的设计如下:  

VIN = 3.7V、  

PWM = 0-3.3V、100kHz、占空比~0.5

此设计是由一名同行工程师完成的、因此我无法完全理解。 尤其是在高驱动侧使用 NMOS 以及驱动它的所谓"自举"。  

根据我的计算、电感器似乎太低、导致大约0.9A 的电流纹波。是否有人可以确认此电路是否可以作为降压电路运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您需要什么并不清楚。  我建议与电路的任何人交谈、以了解电路的目的。

    与旧款 TPS62480不同、我们拥有单相器件、可提供更高的效率和更小的尺寸、例如 TPS62867。

    谢谢、

    Chris