This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BMS 短路

Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165886/bq78350-r1a-bms-short-circuit

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350

 我对 BMS 中的短路测试有疑问。 我的团队根据这些文档创建 BMS 设计。 在此过程中、我们将 BQ78350用于监测计、将769X0用于 AFE。 在本设计中、当发生短路时、控制器将进入挂起状态、这意味着没有通信、没有 LED 指示、而且充电和放电都没有发生。 我们正在检查许多组合电池组。

请就该问题提出一些要点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    短路保护将同时打开充电和放电保护 FET。 可能由于下面链接的幻灯片中所述的接地连接而停止通信? 如果由于电感而产生较大的瞬态电压、短路事件也会导致电子元件损坏。 您是否能够查看 I2C 线路上的 BQ78350和 BQ769x0 AFE 之间是否存在通信?

     e2e.ti.com/.../6116.System-isolation3.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BQ78350和 BQ769x0 AFE 之间以及与控制器 I2C 线路之间没有通信。 但不会损坏电子元件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 BQ769x0 AFE REGOUT 引脚电压的电压?  

    当您说没有电子元件损坏时、是否确定 BQ769x0未损坏? 您是否曾尝试在其中一个电池组中更换过任何一个 IC?