This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320融合设计工具问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210, TMP236, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165599/ucd90320-ucd90320-fusion-design-tool-question

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:INA210TMP236

你(们)好

在 Fusion 设计工具中、您能告诉我每个缩放功能有什么作用吗? 例如、Vout scal Mon、Vout Cal mon、Iout Cal mon、Iout Cal Gain

我如何知道首次输入的值?

我们使用连接到 Amon 引脚的 TI 电流传感器 INA210放大器来监控电源电流。  

我已发布 INA210的另一个相关问题、如下链接:

e2e.ti.com/.../ina210-ina210-question

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VOUT 刻度监视器是外部分压器。 UCD 的监控电压高达 ADC 基准、任何大于 ADC 基准的电压都需要一个外部分压器。 这里是放置比率

    VOUT CAL MON:是要添加的偏移量。 例如、GND 不是0V、它是100mV 或其他任何值、您可以将其放在这里。 通常为0。

    IOUT 校准增益/偏移:您必须在 INA 和感应电阻器上设置此基准。 请注意、UCD 只能监控电压、器件会根据增益和偏移将电压转换回电流。

    温度校准增益和偏移也是如此、温度传感器的数据表应提供一个公式、用于根据增益和偏移将电压转换为温度

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在一个电流引脚上有一个分压器电路 Vin = 5V、Rup=4.99K 欧姆、Rdown=1k 欧姆。 比率是0.2、对吧?   (1K 欧姆/4.99k 欧姆= 0.2)

    VOUT 刻度监视器= 0.2

    2.不需要分压器电路。 例如、通过电流感应放大器(INA210)提供1.8V 电压。  Vout 刻度 MON 的比率是否为1.0?  

    我将 TMP236用于模拟输出温度传感器。  我是否可以输入19.5mV/C 作为 温度校准增益、 输入-10摄氏度作为温度校准偏移、请参阅表2?

     UCD90320如何知道-10 摄氏度=205mV 

    如果环境温度范围为-10摄氏度至+80 摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.比率为底部/(顶部+底部)

    2对于1.8V、无需分压器

    3./4:UCD 仅监视电压并将电压转换为温度:temp = Vol * gain + offset。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上面的问题2、 如果没有分压器、Vout 刻度监视器是什么?

    谢谢

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果没有分压器、则应将比率设置为1。

    此致

    Yihe